This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:RSMRSTB 置为有效条件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604450/tps65094-rsmrstb-assert-condition

器件型号:TPS65094

您好:

  客户电路板中有一个芯片 S0-S5-S0,然后将 PMICEN 置为低电平,我们测试 BUCK1输出,它是0.2V,但现在 RSMRSTB 仍然是高电平,这是什么原因?

另外、客户是否必须为 Buck1设置 VID? 客户何时需要为降压设置 VID?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchang、

    您能否在 PMICEN 高电平、RSMRSTB 低电平以及 BUCK1输出电压下发布示波器快照? RSMRSTB 来自包含 PMICEN 作为输入的与门。 因此、当 PMICEN 变为低电平时、RSMRSTB 也必须变为低电平。

    当您说 S0-S5-S0、然后是 PMICEN 低电平时、我也有点困惑。 系统是否有意从 S0状态变为 S5状态、然后返回 S0状态、然后紧急关机? 通常、它会进入 S0-S5-G3以实现完全关断、其中 PMICEN 在 S5到 G3的转换中变为低电平。

    关于 BUCK1、VNN、它默认为1V、然后 APL 处理器可以动态地增加和降低电压、以满足处理器需求。 BUCK2、VCCGI、缺省为0V 并且确实需要处理器在启动时设置电压。

    他们使用的是哪款 TPS65094x OTP? 如果是 TPS650944、它还需要 PMICEN 变为低电平时 PMIC 的 THERMTRIPB 输入变为低电平、以触发适当的复位。 否则、PMIC 会执行 BUCK1 S 至 A 电源轨转换、VNN 会保持睡眠状态、而不是恢复到 A 电源轨。