This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ34002:WEBENCH 无法创建设计错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596250/webench-tools-lmz34002-webench-cannot-create-design-error

器件型号:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

我正在进行具有以下要求的设计:

VIN=22-26

Vout=-12V

Iout = 1A 最大值

我以前用过 LMZ34002做过 WEBENCH、现在说这是不可能的。  

谢谢、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我将联系 WEBENCH 人员进行评论。
    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们能够重现此问题、并正在努力解决此问题。

    我们将在修复程序发布后立即通知您。

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    LMZ34002的修复程序已于今天发布。 请尝试通过 WEBENCH 可视化工具创建设计。

    此致、

    弗洛拉