This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:基于 UCC28600的恒定输出电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604522/ucc28600-constant-output-current-based-on-ucc28600

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

尊敬的 TI 团队! 我叫 Genik。

我尝试基于 UCC28600 (20-150V_DC_IN 和13,8V_DC@7A_OUT)构建 SMPS,并且我想进行过载保护(例如7,5A),这将在 SMPS 的输出达到特定的输出电流后关闭控制器。 我尝试在输出端短路、在输出端有1、5V@20A 电流、但控制器仍然工作。  可以帮帮我吗? 我的项目文件在下面的附件中。 提前感谢!

e2e.ti.com/.../SLVC104I_5F00_20_2D00_155V_5F00_DC_5F00_300vds-_2800_2_2900_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Genik、遗憾的是 UCC28600没有基于次级侧电流的电流限制。 它确实具有主要过流保护功能、但这会限制输出功率、而不是峰值电流、并且由于您的短路电源低于正常最大功率、因此不会触发初级过流。

    为了限制输出电流、我要说您需要在次级侧添加一个分流电阻器、并构建一个电路、当电流达到所需的水平以上时、该电路会下拉 TL431的基准输入、 这将在电流过高时导致恒定电流运行、或通过上拉 OVP 引脚等方式在初级侧通过光耦合器触发故障。

    您将需要一个轨到轨输入放大器来放大分流电压。 您可能还需要一个单独的二极管来校正次级绕组并为放大器生成电源电压、否则电路可能不会在短路情况下工作。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Billy、非常感谢您的快速回答! 我曾讨论过次级侧和 OPAMP 上的电流感应、并希望将运算放大器连接到比较器、然后通过光耦合器连接到 IC 的 SS 引脚。 这将起作用、但在过流情况后控制器将被锁存、但我想在 hicсup μ s 模式下执行一些操作。
    关于 OVP 引脚、如果该引脚处于交流电压下、如何上拉该引脚? 也许您可以向我展示一些应用手册或链接来执行此操作。 提前感谢!