This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:了解 TS/CTRL 功能

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51051B, BQ51052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595469/bq51050b-understanding-ts-ctrl-functionality

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51051BBQ51052B

您好!

我 很难理解用于 BQ51050B IC 温度保护的 TS/CTRL 引脚的工作流程。 我已经阅读过以下主题 e2e.ti.com/support/power_management/wireless_power/f/693/p/400376/1536822、其中有人提出了完全相同的问题、似乎理解了这个引脚的工作原理、很遗憾我仍然无法完全理解、因此我想再次就这个主题提出几个问题。

我了解到、通过 DS 第24页的公式3和4、我们可以计算 冷热的阈值电压、这些电压是 Vtsb 的百分比。 例如、如果我从您的示例中获取 NTC、其中包括:

ERTJZEG103JA  
RO = kΩ Ω、  
β= 3380、
R1 = 29.402 kΩ
kΩ= 14.302k Ω、  

我得到:

V_TBS_COLD = 36.4236 %
V_TBS_HOT = 33.1685 %

第8页上的 V_TBS 为2.2V、这意味着:
V_TBS_COLD = 801.32mV  
V_TBS_HOT = 729.707mV

这些电压在室温下是热电还是冷电压? (尽管我们为什么在室温下需要冷热... 是室温、一个温度、即不应该有一个电压?)。

现在、我该如何处理这些值? 第8页上有4个阈值... 但我仍然无法获得它、如何设置特殊阈值、例如、如果我希望芯片不在45C 充电、如何设置它?

此外、如何选择 R1和 R3值? 它似乎取决于 NTC 的 B 参数、因此它位于第8页的表中列出的 Vtbs 阈值限制。

总之 、如果有一个充分说明的示例、我将不胜感激!  

提前感谢、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第26页中的 R1和 R3值不正确、将在下一修订版中进行更改、现在开始工作。

    产品文件夹中添加了 NTC 计算器工具- bq51050B、bq51051B 和 bq51052B 的工具和软件。
    该工具是一个 Excel 电子表格、可用于计算 R1、R1&R3并验证结果。
    请参阅以下链接
    www.ti.com/lit/zip/sluc629