This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:热敏电阻计算不正确?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51051B, BQ51052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601773/bq51050b-thermistor-calculation-incorrect

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51051BBQ51052B

请再看一下 BQ51050B 数据表中的热敏电阻计算结果。 解释最多令人困惑、示例中的结果完全不正确。

首先、没有定义什么是 VCOLD 和 VHOT。 我假设它们对应于0°C 和60°C 时的阈值百分比(分别为58.7%和13.1%)、但文本中未明确说明这一点。

然后、有一个非常简单的公式用于确定 NTC 电阻网络所需的电阻器、该电阻器网络基本上只是一个分压器。 但是、我认为该示例的结果不正确。

数据表中的示例使用10k NTC、β 为3380。 如果我计算0°C 和60°C 时的 NTC 电阻、我得到28.22k 和3.04k。 然后、数据表提到 R1和 R3为29.402k 和14.302k、但无法使用给定的公式获得这些值。 此外、如果您在电路中使用这些复位器、这些值不会提供接近预期结果的任何值。 这将在0°C 时提供36.4%的精度、在60°C 时提供33.2%的精度、这不是您想要的。

请修复数据表!

以下是一个10k@25°C、B=4000热敏电阻(B57321V2103J060)的正确示例、供您参考。

RNTC_COLD = 34.14k

RNTC_HOT = 2.44k

R1 = 634ohm -> 634ohm [E96]

R3 = 155k -> 154k [E48]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表更新旨在更正第26页示例中 R1和 R3的值。
    我们还有一些其他工作工具、可简化 R1和 R3的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品文件夹中添加了 NTC 计算器工具- bq51050B、bq51051B 和 bq51052B 的工具和软件。
    该工具是一个 Excel 电子表格、可用于计算 R1、R1&R3并验证结果。
    注-数据表第26页中的 R1和 R3值不正确、将在下一修订版中进行更改。

    6月28日更新-- BQ5105XB 数据表修订版 F (SLUSB42F)将更正第26页上的 R1和 R3错误,该更新已完成并将在接下来的几天内发布。

    请参阅以下链接
    www.ti.com/lit/zip/sluc629