This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:关于内部 FET。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603432/tps25924-about-internal-fet

器件型号:TPS25924

您好!

我的客户有疑问。

问题1.如果 Vin 和 Vout 之间发生短路、是否会损坏?

问题2. 内部 FET 的故障模式是否短路? 还是开路?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    器件的 Vin 和 Vout 引脚短接不会损坏器件。 它绕过了 TPS25924器件的保护功能。
    发生故障时的电流。 简而言之、它的故障与任何半导体器件类似。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh

    感谢您的支持。

    我的客户有一个新问题。


    问:当 IC 由于某种原因发生故障时、
    VIN 和 GND 之间是否存在短路?
    我担心是否存在消耗电流的故障。

    此致、
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    Vin 引脚上的 ESD 结构故障可能会导致 VIN 和 GND 短路。 当 IC 在超过绝对最大值的电压下承受瞬态时、这是一种可能性 额定电压、预期故障包括 VIN 至 GND 短路、VIN 至 VOUT 短路。

    您在系统中所期望的应力类型。 此设备的位置? 进行保护?

    此致
    Rakesh