This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:使用 bq500412EVM-584校准 RX FOD

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596500/bq51050b-calibrating-rx-fod-with-bq500412evm-584

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ500412EVM-584BQ24040

您好!

我们正在使用德州仪器 Qi 充电接收器开发具有 Qi 充电功能的可穿戴设备和其他传感器、我们想澄清有关 RX 侧 FOD 校准的一些要点。

我们搜索了有关如何执行此校准的信息、并在 TI 培训网站(training.ti.com/wireless-power-101-fod-lab-session)中找到了 Dick Stacey 提供的一些视频。 我们的问题是有关用于执行校准的工具。 视频中提到使用"AVID Technologies Qi FOD 发送器"、但该工具对于我们当前的预算来说太贵了。 我想问的是、如果我们可以使用德州仪器(TI) bq500412EVM-584 (我们在家里已经有过)以及评估模块数据表中提到的"bqTESLA TX 调优工具软件用于 FOD 设置"。

如果是、我们是否可以找到用于 FOD 设置的 bqTESLA TX 调优工具软件以及有关如何使用它的文档?
如果没有、我们为什么不能使用 bq500412EVM-584? AVID Technologies Qi FOD 发送器是否有任何替代产品?

最后、我要指出的是、传感器不会通过 Qi 认证。

谢谢、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您没有 Qi 认证系统、但您是否会同时构建 RX 端和 TX 端? 它们是否只能一起使用?

    bq500412EVM-584 (标准 TX)不能用于校准 RX FOD 并替换 AVID Technologies QI FOD 发送器。
    此外、标准 RX 不能用于校准 TX FOD。
    如果您构建的 RX 和 TX 将一起销售和使用、则可以对齐两个装置上的 FOD 设置、以便它们能够很好地协同工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将仅构建 RX。
    您是否知道 AVID Technologies QI FOD 发送器的廉价替代产品?
    用于此校准的器件与 bq500412EVM-584或其他类似器件有何不同?

    谢谢、
    Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos
    如果您只构建 RX、它将依赖客户购买 TX、那么您的 RX 单元将需要在 RX 单元上运行良好的 FOD 校准。

    没有 AVID FOD TX 的替代方案。 您可以向他们核实他们是否能够以更少的成本提供 FOD 校准服务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    根据您的输入、我们购买了 AVID FOD TX 来根据 BQ51050B 来校准我们的 Qi 器件。 我们已经下载 了 BQ51050B 软件资源页面上提供的外来物体检测(FOD)校准/调优工具(修订版 A)、并且我们一直在尝试使用它来执行校准。 但是、该工具不允许在 Vos 上重复0.1mV、如手册中所述。 它允许我们迭代1V 的差异。 例如、如果我输入12、3mV、然后按 Enter、该工具会将值更改为0、而不会更改模型误差图。 但是、如果我放置12MV、则该工具的行为符合预期。 如果我使用随工具分发的示例作为输入文件、也会发生此行为。

    您能帮我们解决这个问题吗? 由于这个问题、我们无法调整传感器...

    谢谢、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在检查此项、并将尝试在今天或明天进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos

    我们在这里测试了该工具、未发现 Vos 窗口有问题。  将值设置为12.3mV、可以以0.1mV 的增量步进。  在两台单独的 PC 上进行了测试。

    因此、可以尝试以下操作:

    1) 尝试使用向上/向下箭头按钮更改中的值。

    2) 请勿使用"、"仅使用"。 系统将无法识别"12、3mV"   

    3) 当问题解决时、您能否发送屏幕的屏幕截图

    4) 验证您是否拥有版本1.0.1,它位于“帮助”下--“关于 FOD Cal..”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。 在平均时间内、我能够解决这个问题。 它与我的笔记本电脑的区域设置有关。 它被配置为使用"、"作为小数点、而不是"."。

    在平均时间内、我还能够执行2个校准会话、但我得到的结果非常奇怪、因为它们离校准解决方案很远(附加到文章后、我将使用我在2个会话中测量的值发送 txt - FOD_DATA01和 FOD_DATA02、 和最后的校准- FOD_CALIBRATION01、用于配置第2部分的 Ros 和 Rfod)。

    关于我的校准电路、由于我没有电池仿真器、因此我使用 了德州仪器 www.ti.com/.../slva618.pdf 建议的解决方案

    关于电池、FOD 校准手册和视频中提供的指南适用于未充电 IC。 但是、BQ51050B 是一款充电 IC。 考虑到这一点、称为 ILOAD 的电流会考虑流入电池仿真器的电流、还是仅考虑与电池并联的 BQ51050B 输出附加的负载的电流(以前可能是我用于校准的电流)? 此外、起始点 ILOAD=0mA 不表示从 BQ51050B 流出的0mA、因为会有一些电流流入电池仿真器、对吧?

    谢谢、

    Carlose2e.ti.com/.../6431.FOD_5F00_CALIBRATION01.txte2e.ti.com/.../4150.FOD_5F00_DATA01.txte2e.ti.com/.../1145.FOD_5F00_DATA02.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您是否能够查看此问题? 你对此有什么意见吗?

    很抱歉、您对此感到很烦、但我们依赖此操作与客户一起进行传感器生产、并在最终生产之前进行一次主要的试验测试。

    谢谢、
    Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos

    很抱歉、我们尝试设置为在此处重复测试、但由于设备和个人原因而出现延迟。

    我们确实尝试使用您发送的文件、但它有问题、在文件生成过程中看起来会出现问题。   今天将再次尝试更新您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos
    设置或数据有问题、随着电流增加、我们应该看到 PPT 和 PPR 都在增加、但它们在100mA 至200mA 之间是平坦的。 问题可能是电池仿真器。
    另一个需要查看的电池仿真器是 bq24040用户指南:
    www.ti.com/.../sluua77.pdf

    电流测量应是 bq51050中流出的所有电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。 我将尝试您推荐的电池仿真器。

    这意味着我将无法测量0mA 的负载电流、因为电池仿真器将始终向 bq51050请求电流。  这对于校准工具是否合适?

    我也没有将电池仿真器的电流视为负载电流、因此我也会更改它。

    谢谢、

    Carlos