This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:分压器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604034/tps54202h-divider

器件型号:TPS54202H

您好!

kΩ FB 分压器的上电阻值、建议从100k Ω 开始。
kΩ 效率和值明显过低、该值不能低于100 μ A 有什么原因?
kΩ、一个由2.49k Ω 和一个332k Ω 电阻器 Ω 的分压器应该将输出电压设定为5V
这将导致通过电阻器损耗大约1.8mA 和9mW。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    当然、您可以正确降低上部的侧位。 但请注意第17页上对8.2.3.5.3前馈电容器的描述。 有人希望提高交叉频率下的相位裕度、较低的上电阻、较高的 CFF 电容、过高的 CFF 电容 会对 系统产生某种副作用。 因此、建议从100kΩ Ω 电阻器开始。

    BRS、

    Ryan