This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:电流限制延迟时间

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603727/lmr14030-q1-current-limit-delay-time

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队成员。

过流的屏蔽时间是多少秒?

检测到过流后、保护电路工作之前的延迟时间有多长?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro - San、

    从高侧关闭信号就绪到高侧开关完全关闭、延迟时间通常为20ns-50ns。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    感谢您的回答。

    您能告诉我检测过流的屏蔽时间吗?

    它是否与 TON_MIN 相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HIRO-SAN、

    时间如下:

    1:高电平开关接通
    延迟消隐时间约为20ns
    3. PWM 比较器开始将电感器电流与误差比较器确定的峰值进行比较。
    4、如果电感电流达到峰值(过流条件下电流限制峰值为5.5A)、PWM 将立即开始关闭开关。
    5.在一段特定的延迟时间后,高侧开关完全关闭。

    因此、如果项目4)恰好在打捆时间之后发生、那么高侧开关将仅在 TON-MIN 期间打开。

    B R
    Andy