This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:最小占空比

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603650/tps65131-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS65131

您好!

我们收到了客户关于 TPS65131的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑禁用省电模式。
在这种情况下、当输出电流减小时占空比小于最小占空比时、IC 的行为是什么? IC 是否会在脉冲跳跃模式下运行?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    占空比仅取决于输入和输出电压、并保持不变、尽管输出电流减小。
    脉冲跳跃模式取决于输出电流。
    他们为什么会考虑禁用省电模式?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 随着 DCM 下的输出电流减小、IC 会缩短导通时间。 这意味着占空比随着输出电流的降低而降低。 当导通脉冲达到最短导通时间时、IC 将处于脉冲跳跃模式。 最短导通时间是多少?
    他们正在考虑使用强制 PWM 模式。 他们希望知道 IC 将进入脉冲跳跃模式的输出电流大小。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    请查看数据表。 升压和降压/升压转换器的最小占空比以典型值的形式给出。 如果占空比需要低于该值、则该器件开始跳过脉冲。

    此致、
    Brigitte