This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:电池(VIN)损耗情况

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63061, TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597915/tps63061-battery-vin-loss-condition

器件型号:TPS63061
主题中讨论的其他器件: TPS63031

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS63061。

输入电压由电池供电、输出端连接了一个超级电容器。

它们连接超级电容器以在电池丢失时保持输出电压。

下面是简单的连接图。

当电池丢失并保持输出电压时、TPS63061是否会出现任何问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用的输入电压和输出电压/电流是多少?  

    您是否在输出电压侧串联使用2节超级电容器?

    根据我的经验、具有旁路功能的升压也是一种常用的解决方案。 但这取决于应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯-圣、

    感谢您的快速响应。

    >此应用的输入电压和输出电压/电流是多少?

    输入电压为8.4V (Li-ino 2节电池)、输出电压/电流为5V/0.5A。

    >您是否在输出电压侧串联使用2芯超级电容器?

    我确认了。


    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电池是8.4V 的2节锂离子电池、则上述解决 方案是正确的、一节超级电容器应小于2.7V、超级电容器将放置在输出侧、需要降压或降压/升压转换器。 但降压就足够了、因为输入电压绝不应小于6V。

    如果输入电池是并联的单节锂离子或锂离子电池、则解决方案应为升压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯-圣、

    感谢你的帮助。

    >您是否在输出电压侧串联使用2芯超级电容器?
    是的。

    当电池丢失并保持输出电压时、TPS63061不会出现任何问题。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确实、TPS63061在 VIN 和 VOUT 之间断开负载连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-San、

    感谢你的帮助。

    关断期间会进行负载断开。

    移除/安装电池后、我们是否应该关闭 TPS63031?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TPS6306x 在 EN 引脚上是否有下拉电阻器、但我建议添加一个外部电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯-圣、

    感谢您的快速响应。
    但我无法理解你的答案。

    我了解到、在突然拆卸/安装电池期间、TPS63061应关闭、以实现负载断开连接。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是在 EN 和 GND 引脚之间添加一个外部电阻器(1M),这有助于在电池被移除时将 EN 拉至 GND,否则,在电池被移除时 EN 可能是一个高阻态节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    很抱歉耽误你很多时间。

    1.如果电池被取出,TPS63061是否必须被禁用?
    2.安装电池并由超级电容器保持输出电压时、TPS63061是否会发生故障?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您移除输入电压时、TPS63061不会出现问题。 如果 EN 引脚连接到输入电压、也应该正常。