This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:从 BQ3050迁移到 BQ4050

Guru**** 2382350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179874/bq3050-migrating-from-bq3050-to-bq4050

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: BQ4050

大家好、团队、

在将基于 BQ3050的电池组替换为 BQ4050的同时,我们是否可以使用我们已经使用过的所有相同设置/参数设置?

还需要注意哪些其他要点?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    参数名称可能不同、但可以从 BQ3050传输大多数设置。 BQ4050可能具有您需要查看的新设置。

    也可能需要将某些设置从基于电池组的转换为基于电池组的转换、反之亦然。