主题中讨论的其他器件: TPS65988
尊敬的 TI 支持:
我有一个为 DRP 配置的 TPS65988EVM 板。 当我将非 PD (USB 2.0)充电器连接到器件时。 在稳定回5V 之前、VBUS 上的电压暂时达到8V 峰值。 我正在尝试弄清楚什么会导致这种情况发生。 这是在连接充电器时采用的布线。 绿色迹线来自 VBUS 测试点。 黄色迹线位于 VBUS 网络上的铁氧体磁珠 L6的另一侧。

我不明白为什么会发生这种情况、因为 USB 主机只能提供5V 电压、所以我看不到电压会如何超过该电压。
我尝试从板上获取当前配置、但由于某种原因、FTDI 芯片在从应用定制工具执行地址扫描时找不到 TPS65988。 我能够将闪存读取为二进制文件。 我不知道这是否有用、但我也无法将 bin 文件上载到论坛。
对这里发生的情况有什么看法?
此致、
Cory