This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:UCD3138HSFBEVM-029,FIQ,31.25MHz,500kHz 开关频率,

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604032/ucd3138hsfbevm-029-ucd3138hsfbevm-029-fiq-31-25mhz-500khz-switching-frequency

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、我有一个问题。

我现在有一个 UCD3138全桥硬开关开发板#29、开发板参考设计开关频率为200kHz、UCD3138时钟速度为31.25MHz。 全桥电路 PID 设计是否会、每个开关周期5us 计算更新一次、或需要四个开关周期计算更新一次?

如果我想将频率切换至500kHz、那么每个开关周期为2us、那么 PID 操作是否需要更多周期来完成、例如需要4 * 2.5 = 10个开关周期来完成一次、 或者开关周期2us 可以更新一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    31.35 MHz。 您提到的时钟速度是指令时钟。  PID 是独立于 CPU 运行的硬件状态机。

    根据您使用的功能数量、它可以在不到500纳秒的时间内执行。  当然、它将在远小于1微秒的时间内完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!