This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:德州仪器提供的 LM 338 To-3封装。

Guru**** 2394955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602929/lm338-availability-of-lm-338-to-3-package-from-texas-instruments

器件型号:LM338

大家好!!!

          上周我购买了由 STMicroelectronics 制造的 LM338K ,它在工作时进行了下载。 TI 是否制造 LM338 (尤其是 TO-3封装)、因为我 在两个月前就已经获得了 TO-220样片。

我在市场上进行了全面的搜索、但在任何地方都找不到 LM338 To-3封装。 有些卖家说商品已被删除。 这是什么情况?

LM338 (TO-3)封装的下一个样片申请需要等待多少个月?

此外、请告诉我一种测试可调稳压器的方法。 因此、请告诉我们测试可调节稳压器和识别此类虚假稳压器的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LM338K 仍然有效、但交货周期和供货情况在很大程度上取决于 TI 和分销商库存、我们几乎无法了解这些库存。

    假冒器件可能是一个问题、很多时候输出精度不符合合法器件规格。 为了验证合法器件、您可以在整个温度范围内测量满负载和线路条件下的输出、并验证其是否符合数据表规格。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

            LM338 (TO-3)封装的下一个样片申请需要等待多少个月?

    因为我在今年3月25日获得了 TO-220封装作为样片、所以我非常感谢您的参与。如果我现在获得 TO-3样片、我将获得完整的样片。 方法是什么?

    我必须等待多少个月才能收到下一个样片申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    分销商是获取此信息的最佳来源。 已批准分销商的列表如下:

    www.ti.com/.../distributorinfo.tsp

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生。