This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:bq24610充电期间出现意外行为。 LiCoO2与 LiFePO4充电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604056/bq24610-bq24610-unexpected-behavior-during-charging-licoo2-vs-lifepo4-charging

器件型号:BQ24610

我一直在使用 bq24610为 LiCoO2以及 LiFePO4电池充电。 我正在使用 LiCoO2电池组获得理想的充电曲线特性。 但对于 LiFePO4电池、充电器的运行方式不符合预期。 我在这里会怎么做呢?

上图是使用 LiCoO2电池的充电曲线。 正如预期的那样、它最初以恒定电流充电、然后在稍后阶段、充电器打开至几乎恒定电压(电流不断下降)。 它以设置为300mA 的锥形电流切断。

上图是使用 LiFePO4电池的充电曲线。 在本例中也使用了相同的充电器电路。 恒定电流区域看起来不错、但没有恒定电压区域。 在稍后阶段、充电器电压(Vpack)也在上升、而不是保持恒定电压。 在该区域、电池电压以更快的速率上升、从而降低电流、最终切断。

我的问题是,尽管充电器电路是相同的,为什么它不能保持恒定电压,就像 LiCoO2电池组的情况一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为电池的内部电阻。 禁用充电时、电流将为0、因此电阻器上的压降将更改为0。 我们测试的是电池实际电压和内部电阻电压。

    此致