This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:开关损耗、导通损耗和驱动损耗

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602462/lm25118-q1-switching-losses-conduction-and-driving-losses

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118LM5176

你好  

 如何评估  LM25118的开关损耗、传导损耗和驱动损耗

 此致  

努内丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tariba、

    开关损耗和导通损耗的计算方式与任何其他开关相似(例如、请参阅 LM5176数据表)。 与通用开关的主要区别在于、将有两种不同的模式。 降压和降压-升压模式。 每种模式都需要自己的公式集。 尤其要注意降压/升压模式下的更高纹波以及降压和降压/升压模式下的额外二极管。

    一种更简单的方法是在 Web 上使用 Webench 小程序。

    另一种方法是查看用户指南/数据表曲线并从中进行估算。 该 EVM 可在网络上获取、也可用于此目的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noureddine、

    这里还有一 篇有用的文章 、介绍了开关损耗、导通损耗和驱动器损耗的一些基本计算。

    谢谢

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijay  

     如果我计算每种模式、模式降压和降压升压的功率损耗,则总 功率损耗将是  

     谢谢你   

     Nourddine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nourddine、

    总功率损耗将是开关损耗、传导损耗和驱动器损耗的总和。

    谢谢、

    Garrett