This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:电源输出问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603350/tps68470-power-output-issue

器件型号:TPS68470

您好!

      下面是客户原理图。 但功率输出 TPS68470现在没有功率输出电压。 我们可以配置哪个寄存器来让输出具有电压? 或任何可提供给客户的设置序列。 谢谢你。

[ 主持人出于专有原因删除了原理图]

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    请勿将专有信息(如客户原理图)发布到此论坛。 我将向 TI 专家通知您的问题、但会删除该主题、因此您客户的竞争对手无法看到他们的原理图。
    请在没有客户信息的情况下重新发布查询、以便可以脱机(如果您包含您的电子邮件地址、我将帮助您。
    非常感谢、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我设法仅删除了原理图。 无需重新提交。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank。

    谢谢你。 这是我的电子邮件。 PatrickChen@wtmec.com

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果它们在3V3_SUS 和3V3_VDD 电源轨上具有3.3V 电压、则默认情况下、它们至少应该在 IO_OUT 上看到1.8V 电压。

    其他稳压器需要单独启用。 我建议参考 EVM 用户指南以了解如何启用每个块。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuaa8/slvuaa8.pdf

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rick

          还有一个问题、  

    客户的后置摄像头使用传感器 OV8858、PMIC TPS68470、APL 平台和 Win10操作系统。 他们使用阿波罗湖(APL)平台,但以 Skycam (Skylake Camera)架构为基础。

    请查看其 BIOS 、并需要 TPS68470的驱动程序。

    我们是否在 APL 平台中具有用于 TPS68470的 PMIC 控制逻辑驱动程序? 谢谢你。  

     

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    驱动程序由英特尔提供支持、因此您可能需要联系当地 FAE 或他们的论坛以获得支持。 在网上搜索有几个正在开发的参考、但我不确定平台之间存在哪些限制:

    patchwork.kernel.org/.../

    此致、
    Rick S.