This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源管理论坛

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179582/tps25750-power-management-forum

主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25790

你(们)好

我按如下方式设置 TPS25750。 





 

我使用 I2C 而不是外部 EEPROM 来配置 TPS25750。 我有以下问题:

I 通过 I2C 写入以下5个寄存器、只有一个寄存器读出正确:




:之后、我们发现首先插入 type-c、然后插入电池、电池可以充电;首先插入电池、然后插入 type-c、无法充电。

请告诉我原因以及如何解决? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     
    我使用 I2C 而不是外部 EEPROM 来配置 TPS25750。 我有以下问题:

    I 通过 I2C 写入以下5个寄存器、只有一个寄存器读出正确:



    :之后、我们会发现 Δ I
    首先插入 type-c、然后插入可充电的电池;
    首先插入电池、然后插入 Type-C、无法充电。

    请告诉我原因以及如何解决? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助澄清我的一些问题吗?

    1.您是否使用从 GUI 生成的任何配置文件来配置 TPS25750? 通过 GUI、您可以生成全闪存二进制文件、.C 文件等

    2.您尝试写入哪些寄存器? 这些寄存器是用于 TPS25750还是用于 BQ25790/2?  

    3.我假设您的设置中有一个 EC 连接到 TPS25750上的 I2C 端口、这是正确的吗?

    谢谢、此致、

    林德华