This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:在更换的 MCU MSP430F5529IPN 上刷写固件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EV2400, BQ76952EVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179620/ev2400-flash-the-firmware-on-replaced-mcu-msp430f5529ipn

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76952EVMMSP430F5529

您好!

MCU MSP430F5529IPN 在测试期间损坏、并替换为新的出厂复位版本。 请通过刷写此全新  MSP430F5529IPN 上的固件来帮助启动并  使用 BQstudion 运行该器件、从而帮助您快速启动该器件。

此致

Anvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、

    您可以在 以下位置找到要下载的 EV2400的最新固件:https://www.ti.com/tool/EV2400 您应该下载 BQ76952的0.32版、您已指明您正在另一个线程中使用该版本。 本页上的用户指南介绍了更新固件的步骤。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu446

    在短路测试期间、最好将 EV2400与电路板断开。 短路测试期间可能会出现一些较大的瞬变、具体取决于您的硬件和测试设置。 较长的导线会增加电感、从而增加瞬态幅度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我尝试按照这里提到的程序进行操作。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluu446 、其中出现以下错误"Unable to find free EV2400 connected (无法找到已连接的免费 EV2400)"。   在 EV2400上更换了 MCU MSP430F5529IPN。 在用新的出厂复位 MSP430F5529IPN 替换它之后、它是否应该按照文档中所述的现成可用? 因为上述过程是为了更新旧固件上的固件。

    此致

    Anvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、

    这也适用于新的 MSP430F5529IPN 器件。 我们使用相同的步骤将 EV2400固件加载到 BQ76952EVM 上的 MSP430F5529。 EV2400板上可能还有其他损坏的东西吗?

    此致、

    Matt