This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:峰值驱动器输出电流

Guru**** 2618435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603658/lm3478-peak-driver-output-current

器件型号:LM3478

您好!

我们收到了客户关于 LM3478的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用具有高 Qg FET 的 LM3478。 因此、它们需要2.5A 峰值驱动器输出电流、持续时间为1us、但额定值为1A、持续时间小于10us。
他们希望确保驱动器输出电流是否可以在2.5A 下流动1us。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您在数据表中看到的、驱动器 FET RDS (on)对于源电流典型值为16 Ω、而对于灌电流典型值为4.5 Ω、因此驱动器无法提供所需的峰值电流。 让我们知道这是 Qg、我们可以评估 LM3478是否能够高效驱动 FET。 还要告诉我们预期的开关频率。