This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:有关从 ADC 结果到实际温度(Celsjus 度)的芯片温度转换的问题?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604175/tps659039-q1-question-about-die-temperature-transfer-from-adc-result-to-real-temperature-celsjus-degree

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS659037

大家好、:

我对 TPS659039 PMIC 有两个问题、如下所示:

1.是否有任何关于将芯片温度(ADC 结果)转换为实际 摄氏温度的公式?

我可以读取 gpadc 通道12 (裸片温度) ADC 值、但我不知道如何将其传输到 Celsjus 度温度

如何在规格中找到它?

我还找到了另一个公式、它可以用于 TPS659037

  ((ADC_READ_Data / 2^12)* 1.25)–0.753V
温度=-------------------------------------------------------
                     2.64mV

它是否可用于 TPS659039?

2. GPADC 中 CH12和 CH13之间的区别是什么?  

我看到它们的注释是相同的,PMIC 内部芯片温度,所以如果我想知道 PMIC 芯片温度,请阅读它们中的任何一个是相同的???

谢谢!

肯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenny、

    我已通过产品专家进行确认、但您能告诉我们您在哪里引用了此 TEMP 方程吗?

    看起来芯片温度在内部用于热模中断、而 CH12和 CH13在芯片的相反侧测量。


    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenny、

    是的、该公式也适用于 TPS659039-Q1。 正如 Rick 所说的、芯片不同侧有两个片上热传感器。 因此、您可以使用其中一个或两个来获取裸片温度测量值。

    此致、
    Karl