This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:关于 OV

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603385/bq2947-about-ov

器件型号:BQ2947

您好!

我问了下面的问题、但我整理了内容、再次问。

e2e.ti.com/.../602746

查看图9中的数据表、在检测到 OV 后、连接到 CD 引脚的电容器开始充电。
但是、电容器开始充电之前似乎有一小段时间、如所附图中的红色所示。
是否确实有像这个小时间那样的延迟时间?
还是仅内部逻辑的延迟? 在内部逻辑延迟的情况下、它将延迟多长时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您提出另一个问题。

    我认为、如果电池电压低于 Vov - Vhys、则 TCD 会被消除、如图中的红色所示。 我的意见是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、低于阈值迟滞、则会释放 OV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请求的延迟将是许多次序、小于 Tchgdelay 时间~ 120ms。