This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:关于 OV

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602746/bq2947-about-ov

器件型号:BQ2947

您好!

我使用的是 bq294702。
请告诉我以下内容。

OV 检测。 如果电池电压甚至超过 VOH 一次、则过压检测计数器在降至 VOH (4.30V)以下时是否会清除? 还是当它降至 VOH - VHYS (= 4.0V)以下时? 我认为它是4.0V。

2.超过 VOH 后、连接到 CD 端子的电容器开始充电。
  但是、下图中有一个红色延迟。 超过 VOH 后、电容器开始充电的秒数是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)对于 TCD 延迟、应存在 OV 条件、为了 将 OUT 作为真正的 OV 条件触发、图8真实地展示了 OV 计时器延迟行为。

    TCD 延迟可以是1-2、具体取决于 CD 电容器的值。

    (2)我也不清楚这些文件。  认为 它应该小于170ms (最大值)。 肯定会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    第一个问题是我对图1的看法。
    如果低于 Vov-Vhys、则该位似乎会被清除。 这种思维方式是否正确?

    下一个问题是什么是内部逻辑延迟。
    我 μs 它大约有几个 μ s、但它是怎么实现的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较短的充电延迟时间将取决于外部选择的电容、但相对于120ms、它将小于1ms。