This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4538:PMP4538

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595418/pmp4538-pmp4538

器件型号:PMP4538

此电路板是否随时可供购买? 或者、有人可以提供此电路板的 Gerber 详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 TI 的产品。 我需要跟踪原始设计人员以查看光绘数据是否可用。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    我已附上 PMP4538的光绘文件、该文件基于 PMP2445.e2e.ti.com/.../pmp2445D.pcbe2e.ti.com/.../assyembly-drawing.pdf


    此致

    Petere2e.ti.com/.../PMP2445D_2800_GERBER-3_2D00_20_2D00_13_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供详细信息。

    提供了有关24V/13A PCB PMP2445的详细信息。

    我的要求是28V/20A、这与 PMP4538类似。

    那么、能否在28V 下使用高达20A 的 PMP2445电流? 我将根据计算更改组件。

    只需确认 PCB 布局电流处理。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    在输出电流为20A 时、您需要计算输出 PCB 布线的电阻。 我建议您对布线使用至少2oz 的覆铜厚度、以增加横截面积并最大限度地增大宽度、同时使长度尽可能短、从而最大限度地减小布线电阻和温升。 变压器设计也必须改变、但您的变压器供应商可以提供帮助。

    此致

    Peter