This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:使用 TPS3895A 检测低电压

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3898, TPS3890, TPS3896, TPS3895, TPS3897
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598522/tps3890-using-tps3895a-to-detect-low-voltage

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件:TPS3898TPS3896TPS3895TPS3897

大家好、

我尝试使用 TPS3895A (SENS_OUT:高电平有效)来检测 12V 电压输入中的低电压。 我的理论 Vtarget 为9伏、因此 R1 = 500K、R2 = 30K Vtarget = 8.83伏。

我在数据集中看到 Vsens <= 6.5V。 在我的案例中、Vsens = R2/(R1+R2)* 12 = 30 / 530 * 12 = 0.6792伏

但我正在阅读文档:用户指南- SLVU524A–2011年8月–2011年9月修订版- TPS389xA-XP-EVM047评估模块、并且似乎 JP 引脚上的最大电压 为6.5V:

有人知道我的配置是否正确? 或者、我无法在电阻网络(R1/R2)中使用12伏的输入。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯卡

    我需要对几个方面进行评论。

    TPS3890不属于 TPS389x 系列(TPS3895、TPS3896、TPS3897、TPS3898)。 很抱歉在那里出现混淆。

    2.6.5V 最大额定值用于 SENSE 引脚。 这意味着、只要使用电阻分压器对任何电压进行分压、以便检测引脚上的电压小于6.5V、您就可以检测到任何电压。 EVM 可能配置为在 SVS 检测时仅接受6.5V 电压、但您可以更改 EVM 上的电阻器、以便 SVS 检测的电压可以更高。 检测电压触发输出的电压在数据表中为 V_IT+、典型值为0.5V。 因此、您需要对输入电压进行分压、以便如果输入电压较低、感应电压将低于0.5V -迟滞(并且永远不超过6.5V)。

    3.12V 进入 R1 = 500k、R2 = 30k 的电阻分压器、在 SENSE 时提供0.679V 电压。 这意味着输出将处于活动状态且为"高电平"。 如果您的12V 输入降至8.745V、则分压器将在 SENSE 上提供0.495V 电压(对于 V_IT+阈值为0.5V、迟滞为-5mV)、这将导致输出停用并降低"低电平"。

    请告诉我这是否合理、或者您是否需要其他支持。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    提前感谢您的帮助和快速回复。

    我正在阅读数据表、我想我将需要 TPS3896A。 使能(低电平有效)和输出(低电平有效、推挽)、而不是 TPS3895A、因为我认为自己很理解 SENS_OUT 信号的工作方式。

    正确的工作方式是:当 Vin > Vatrget 时、SENS_OUT 被激活(我认为当 Vin <= Vtarget 时、SENS_OUT 信号被激活)、因此如果我选择 TPS3896x:

    I)当 Vin > Vtarget (8.745V) SENS_OUT =低电平时。
    II)当 Vin <= Vtarget (8.745V) SENS_OUT =高电平时。

    我是对的吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我刚刚收到了 TPS389xA-XP-EVM-047、我收到了一些有关 J9连接器 SVS SENS 的问题、标签为6.5V Max。

    根据数据表、引脚感应必须小于= 6.5伏。 但我不理解为什么显示标签6.5V Max。
    R1 = 1M 且 R2 = 161K、因此我在引脚 SVS 中放置了10V 电压、感应引脚 SENSEN 中的电压将为1.39伏。
    因此、我不理解连接器 J9 SVS SENSE 中的警告。

    你知道我是对的吗?

    我想在连接任何设备之前确认这一点、以免损坏任何设备。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    1.当您说 Vin 时,请使用 V_sense 一词。 SENSE 输入是导致 SENSE_OUT 输出变化的原因。

    2、SENSE_OUT 器件为低电平有效表示当 VCC 为高电平且 SENSE 为高电平时、SENSE_OUT 为低电平有效。 如果 SENSE 为低电平、则 SENSE_OUT 为非活动状态、表示为高电平。

    SENSE_OUT 器件的高电平有效表示当 VCC 为高电平且 SENSE 为高电平时、SENSE_OUT 为高电平有效。 如果 SENSE 为低电平、则 SENSE_OUT 为非活动状态、这意味着 SENSE 为低电平。

    3.感测电压可通过感测引脚上的电阻分压器进行分压。 阈值上升为0.5V。 由于您的电阻分压器在检测时提供1.39V 电压、因此这种情况是可以的、因为它小于6.5V。 当 SENSE 电压降至0.5以下时、器件将变为无效-迟滞为0.495V。

    仅当器件上的感应电压(在对受监控电压进行分压以进行感应后)高于数据表中的绝对最大值时、才会损坏器件。

    这是否回答了您的问题?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Michael、

    请提前向 Thaks 寻求帮助和快速回复。

    我在数据表中看到了这张图片、这就是我使用 VIN 一词的原因。 但从现在开始、我将使用术语 V_sense。

    2º……其他的一切都能理解,但我刚刚收到了 TPS389xA-XP-EVM-047,我还收到了一些关于 J9连接器 SVS SENS 的问题,标签为6.5V Max。 但我不明白为什么出现标签6.5V Max、这是因为 R1 = 1M 且 R2 = 161K、因此如果引脚 SVS SENSE = 10V、即 V_SENSE = 10V、则引脚 SENSE 中的电压将为1.39伏。 因此、我不理解连接器 J9 SVS SENSE 中的警告(最大6.5V)。 请解释一下。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯卡

    我之所以使用 SENSE 而不是 Vin、是因为在上面发布的图中、请注意 Vin 连接到 SENSE、ENABLE 和 VCC、因此会引起混淆。 当您说 SENSE 或 V_SENSE 时、我知道您正在谈论 SENSE 引脚上的电压。 谢谢!

    标签"6.5V 最大值"是指 SENSE 引脚上的电压。 您自己说过、输入电压(Vin)为10V 时、V_sense (SENSE 引脚上的电压)仅为1.39V、因此没关系。 只要 V_SENSE (器件上 SENSE 引脚的电压)小于6.5V、您就会感到一切正常! 连接器之所以将6.5V 最大值作为警告、是因为预计用户会更改电阻分压器中的电阻器、因此我们想提醒用户、感测引脚电压的最大规格为6.5V。 此外、使用上图、由于电阻分压器的原因、检测引脚上的限制不会出现、但限制将出现在使能引脚和 VCC 引脚上、因为这些引脚直接连接到上图中的 Vin。 所有引脚都不超过其建议的运行条件、这一点很重要。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 非常感谢。