This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:添加迟滞

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179463/tps3803-adding-a-hysteresis

器件型号:TPS3803
主题中讨论的其他器件:TPS3808

尊敬的先生,请回答

我需要在 TPS3803-01中添加迟滞。 电源电压为3.6V–2.4V。我需要设置阈值电压2.7V 并添加迟滞。

我使用 TPS3808应用、正如我假设的那样、这些微电路的运行逻辑是相同的。 (在我的例子中、V1 = V2、请见 TPS3808应用的图1、第2页)。 在第4页上、分配了以下值:V1+= 2V、V1-= 1.8V。  

 请参阅第2页的 TPS3808应用图2:

R1连接到 V1+电压(在本例中为2V)。  

如果我理解正确、RESET 输出 必须在 V1+处为高电平(它是2V)、但根据图2 -这是一个低电平。 在图3 (第3页)中、我认为这应该是另一种方法。 我知道、如果仅施加输入电压并且它开始增大、则复位输出 为低电平、直到电源达到2V、但图2显示了电压 V1+=2V、即复位输出必须为高电平的电压。  请说明。

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../TPS3808-application_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    图2描述了 V1从欠压状态(V1 < V1+、V1 < V1-后 V1增大)恢复的情况。 因此、复位输出仍然为低电平。

    图3描述了 V1仍高于 V1且尚未触发欠压情况的情况。 因此、复位输出为高电平。

    如果这两种情况的趋势持续到超过相应阈值后、则您的分析将是正确的。 但是、图中描述了 V1在欠压条件下朝向 V1+的情况(图2)、而 V1在标称电压电平下朝向 V1-的情况(图3)。

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov