This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:引导序列

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603215/bq76920-boot-sequence

器件型号:BQ76920

您好!

我想使用您的 BQ76920 IC 来监控4节锂离子电池的电压。 我不需要硬件保护功能(放电过流、放电短路、过压和欠压)、而且此时也不需要热敏电阻。 上述函数以另一种方式实现。 我不清楚数据表、但在以下情况下正常工作是可以的:
-针脚 CHG 和 DSG 接地(通过1MOhm 电阻)?
-引脚 TS1通过10kOhm 电阻器连接到 VSS?

如果我正确理解、在启动时、IC 进入运输模式、在启动序列之后(TS1上的电压> 1V)、它进入正常模式。 我想始终在正常模式下使用该 IC。 如果我不想使用按钮开关(或者可能使用 PMOS 晶体管)、哪种方法是实现此目的的最佳选择? 也可以通过 I2C 通信将 IC 从正常模式切换到运输模式、而不是反之?

感谢您的回答!
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    SHIPMode 的正常状态由通过 I2C 的2个寄存器(SHOP_A、SHOP_B)写入命令。

    始终通过 TS1上的外部唤醒来将 SHIPmode 设置为正常。

    原因是、在 SHIPMODE 中、稳压器(睡眠/唤醒锁存电路保持工作状态除外)在 IC 内部关闭。

    因此、通信电路也会关闭、直至 REGOUT 启动。

    启动顺序电源为 WAKE (TS1上大于1V)--> CAP1->REGOUT->SCLK/SDATA->CAP2-CAP3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 CHG、DSG、SRP 和 SRN 未使用、"终止"它们的最佳方式是什么? 我通过1个 MOhm 电阻器将 CHG 引脚连接到 VSS、通过1个 MOhm 电阻器将 DSG 连接到 VSS、并将 SRP 和 SRN 悬空。 这是可以的吗?
    您的意思是:"因此、通信电路也会关闭、直至 REGOUT 打开"...REGOUT 是3V3/2v5 LDO……

    谢谢!
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不打算使用 SRP 和 SRN、则应将其接地、并应使 CHG 和 DSG 引脚保持悬空、但您可以执行所做的操作、即将 CHG 和 DSG 引脚连接到1Mohm、然后将其接地。 请记住、除非您使用 MCU 来驱动 FET、否则您的电池组将不再提供保护。 此外、您也不会使用器件具有的硬件比较器来获得更好的保护。

    Thx

    m