主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO
大家好、
我有一个4S2P 电池。 我将使用 BQ25792进行充电。 我根据 BQ25792 EVM 原理图进行了设计。 您可以在下面的照片中看到原理图。
我的输入电压大于15V。 它具有 I2C 通信、我可以读取和写入数据。
我的电路有问题。
1 -当我为电路板通电时、STAT LED 闪烁。 我想、如果没有错误、它通常应保持盖子恒定。
2- VSYS 电压应最小为12V,但我在 VSYS 连接器中看到3,5V。 我想、没有开关。
您对此主题有何看法?