This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:对 TPS40304 EN 引脚应用有疑问?

Guru**** 2459700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599746/tps40304-tps40304-en-pin-application-question

器件型号:TPS40304

你(们)好,先生  

我的客户在电路板中使用3个 TPS40304、我的客户需要电源序列功能、因此他们将 EN 引脚直接连接到3.3V。  

但这样会导致 TPS40304无法导通。 您对此问题是否有建议?

我们还考虑使用外部电容器(SS 功能)、但客户仍然希望他们可以使用 GPIO (开漏)进行控制。

                                                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    我理解这种情况、并能够确认您的观点。 我正在与设计人员合作、以查看是否有任何选项。 是的、SS 电容器可用于定序。
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第1页。 它们可以使用漏极开路。 唯一的事情是遵循所示的配置。 当 MOSFET 的栅极为低电平时、器件导通。 当栅极为高电平时、部分关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

          我们不喜欢使用 NMOS 和反向 GPIO 信号

             请参阅随附的是 CPLD 初始状态的捕获波形。

             当 CPLD 输出将在上电期间瞬态导通时

             我们担心它会导致一些错误

            2.如果我们在设计中使用 PMOS、有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享 PMOS 设计。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们将 Q32形式 NMOS 更改为 PMOS、可以吗? IHF 有任何风险?

    e2e.ti.com/.../Q32.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件关闭