This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关 PR779的电感器(L1、L2)/散热器(HS1、HS3、HS5)信息(TI Designs)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596152/ucc28070-inductor-l1-l2-heat-sink-hs1-hs3-hs5-information-on-pr779-ti-designs

器件型号:UCC28070

您好!

关于 PR779:交错式 CCM PFC 电源板(UCC28070),我的客户询问问题。

电感器:L1、L2 (AF4860:Vitec),散热器:HS1、HS3、HS5 (780653B1180:Aavid)

以上组件不再在每个制造商的 Web 上描述。 这些可能已经停产。

如果您有一些有关它们的信息(数据表)、可以告诉我吗?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    散热器的部件号应为780653B01180

    您将在此处找到说明:

    如果您联系 Vitec、他们将能够为您提供电感器的图纸

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我还需要在 PR779的参考设计中使用以下电感器的数据表。
    但我无法与 Vitec 联系。
    如果您有、请向我提供数据表。

    L1、L2:AF4860

    此致