This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:此模型是否合适?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS546C23, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596856/tps546c23-is-this-model-appropriate

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件:LM10011TPS543C20

a.电路设计目的
 (1)我正在设计一个恒流源模块、以满足以下规格。
      - Vin  = 直流12V。
      -输出电压= (0.0 Vdc)至1.8 Vdc
      - Iout = DC35A

 (2)电流高于输出电压、因此我必须使用 VID (LM10011)。
      但是、应更改直流/直流的输出电压
                      从最小0.XVdc (大约0.6Vdc)到最大1.8Vdc  
                       根据 FB 的输入状态、提供的电流应高达35A。

B.行动。
 我们将根据下图(LM10011数据表)进行设计。
   但是、与图片不同、
                   LM10011的 VDD=5Vdc (固定)、直流/直流的 Vin=12Vdc (固定)。

  

(1) MCU 应控制 LM10011 (6位)的输入(VIDS、VIDC、VIDB、Vida)
            因此直流/直流输出电压为软启动(0.6V -> 1.8Vdc)和软停止(1.8V -> 0.6Vdc)
   
 (2) LM10011的 IDCA_OUT 输出端输入到直流/直流的"FB"、如图所示。

 (3)我们将使用传感器测量直流/直流的输出(Vout)电流。

 (4) MCU 接收测得的电流值并监控正常运行或过流状态。

 (5)在 LM10011开启期间(约30分钟)、
     调整 LM10011的 IDCA_OUT 输出以保持恒定电流(约为直流35A)。

 (6)在 LM10011的“准时(约30分钟)”期间,
     MCU 必须控制 LM10011的 IDCA_OUT 输出以保持恒定电流(大约为直流35A)。

C.询问
  我访问 TI.com 查找"直流/直流"以匹配上述行为。
  为了用作恒定电流源、我根据直流/直流 FB 查找了直流/直流变量 Vout。
  此外、直流/直流必须同时满足输入和输出规格。
  因此、我想使用"TPS546C23"。
  但是、TPS546C23的"PMBus"对我来说太困难了。
  
  (1)如果我不使用 TPS546C23的"PMBus"、我可以使用 TPS546C23作为上述直流/直流转换器吗?

  (2)如果不是、请为我推荐合适的型号、即使它会对您造成影响。
  
  
感谢您阅读本书。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kang -您的12V 电压轨有多低、有多高? 如果您不需要 PMBus、您还可以查看该其他器件:TPS543C20

    此致、
    -JP