This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050-Q1:指定其他来源的支持组件

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599290/webench-tools-lmr14050-q1-specifying-support-components-from-other-sources

器件型号:LMR14050-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的直流/直流设计的电感器 Webench 选型并不全面。  为了获得正确的 PCB 布局、我想指定一个未列出的器件(Coilcraft XAL1510系列)。

是否有任何方法可以绕过该限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于这种情况、我们建议使用 Webench 模型中列出的引脚2电感器进行仿真。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  我不会将"Pin2Pin"视为构建器件的选项。  在 BOM 中、我可以看到 Webench 页面底部的"创建定制器件"和"选择替代器件"。

    搜索 Webench 帮助页面: webench.ti.com/.../

    我没有看到提到引脚2Pin。

    此致、Chris