This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求帮助、为能够为12V SLA (可能成为锂离子电池)电池充电的无线充电器选择解决方案。 电池容量为600瓦特小时

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604278/request-help-in-selecting-a-solution-to-a-wireless-charger-that-is-capable-of-charging-a-12v-sla-may-become-li-ion-battery-capacity-of-the-battery-is-600-watt-hrs

主题中讨论的其他器件:BQ24610

希望 FAE 能为我提供一种在14.4伏和至少5安电流下为大型电池充电的解决方案-目标是10安。 在100至150瓦范围内。

这肯定是符合 Qi 或 A4WP 标准的磁性元件、但如果可能、应该能够以2英寸的最小间隙进行充电(请提供建议)

谢谢你

但丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于电池容量大、无线充电器似乎不适合此应用。
    您是否会为该高功率应用检查 bq24610独立充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我们可以通过无线方式为电动汽车充电吗?
    那么、我们有一个甜甜圈洞吗?