This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:FB 引脚断开

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596156/tlv62130a-fb-pin-gets-opened

器件型号:TLV62130A

我在数据表 P14中找到以下说明。

 

'如果 FB 引脚断开、器件会将 VOS 引脚的输出电压在内部钳制为大约7.4V。'

 

当他们使用此部件 VIN:5V 且 FB 引脚断开时、请告知我们 VOS 和 SW 的电压是多少。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用这样的降压转换器时、输出电压不能高于输入电压。 最高 Vout 将是5V 输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

     

    感谢你的答复。

    请给我们提供更多建议。

     

    他们考虑在其系统中使用如下所示的 TLV62130A。

    输入电压:5V

    输出电压:3.78V

    R1:820k 欧姆

    R2:220千欧

     

    您能否告诉我们在接下来的条件下 IC 的行为。
    R1               R2               IC 行为

    开路                       输出电压变为5V

    开路           220k 欧姆         ?

    短接           220千欧         ?

    820k 欧姆    开路                ?

    820k 欧姆    短路                ?

    开路             短路                 ?

    短时间              打开                ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 FB 引脚被拉至其0.8V 基准之上、输出将变为高阻抗。 如果 FB 被拉至低于其0.8V 基准电压、IC 将尝试将输出驱动至更高电平(必要时进入100%模式)。 如果 FB 连接到 Vout、Vout 将变为0.8V FB 电压。

    R1 R2 IC 行为
    打开 打开 未知- FB 由噪声驱动
    打开 220千欧 Vout 变为 Vin
    短整型 220千欧 输出电压变为0.8V
    820千欧姆 打开 输出电压变为0.8V
    820千欧姆 短整型 Vout 变为 Vin
    打开 短整型 Vout 变为 Vin
    短整型 打开 输出电压变为0.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    关于关注您的 comment.please 建议我们提供更多信息。
    --
    R1 R2 IC 行为
    开路开路未知- FB 由噪声驱动
    ----

    在这种情况下、IC 行为现在不能正常运行、但 Vout 不能超过 Vin、因为这是降压转换器。

    我的理解是正确的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。