This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:大(>10.000uF)输出电容器的频率漂移

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006XEVM, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603894/lmr16006-frequency-shift-with-large-10-000uf-output-capacitor

器件型号:LMR16006

我想使用 lmr16006x 为四个10.000uF 电容器组充电。 这些电容器用于在发生电源故障时桥接电源。 想法是使用 FB-Pin 设置最终电压、并使用内部峰值电流限制设置充电电流。 我已使用修改后的 LMR16006XEVM (R4->1M5、Uout=58V)对其进行了测试、其工作原理是如此。

我不理解 LMR16006在为电容器充电期间的大部分时间的行为(电流限制操作)。 似乎控制器的工作频率不是700kHz、而是仅约为140kHz。

您能解释一下这种行为吗?

-这是否与方框图中被称为"频移"的部分没有进一步说明有关?

在这种特殊情况下,我应该如何选择电感器?

-如果我使用 lmr16006y,那么在电流限制操作期间,我将获得多大的频率?

-以这种方式在短时间(<10s)内操作部件是否会对设备造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在限流条件下、开关频率可能处于折返模式。 数据表的方框图中有一个频移块。 我将与此部件的应用工程师确认在 OC 条件下的频率行为。
    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了该部件的应用工程师的反馈。 是的、如果 FB 电压下降、开关频率将折返。 频率降低与 FB 电压曲线不是线性的。 它是单调的。 Y 型也可以折返。 您得到的频率取决于过载条件。 我认为曲线未修整。 因此、即使在相同的测试条件下、您也会有零件间差异。

    过流情况下的频率折返旨在限制最大直流负载电流、从而降低 IC 上的功率耗散、从而防止 IC 在此类故障条件下过热。

    在这种情况下、该器件应该可以正常工作、因为它不会过热。 请设计具有适当散热的 PCB、并防止 IC 过热。

    当输出电压为58V 时、Vin 是多少? 它非常接近器件的最大输入电压。 过压可能会损坏 IC。

    -杨