This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:需要具有负输出的直流/直流转换器

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46001, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604230/lm46001-need-dc-dc-converter-with-negative-output

器件型号:LM46001
主题中讨论的其他器件: LM46002

大家好、

是否可以使用 LM46001实现以下规格:

输入:24V

输出:-18V 至-25V、标称值为-20V

输出电流:250mA

或者您是否建议使用其他器件来实现这些规格?

期待您的反馈。

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM46001应能够支持此应用规范。 有关更多详细信息、请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../snva722b.pdf

    如果您进一步需要高负载电流、可使用 LM46002。 它与 LM46001引脚对引脚兼容。

    -杨