This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:具有电池输入的直流/直流升压器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92561, TPS92560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604269/tps92561-dc-dc-booster-with-battery-input

器件型号:TPS92561
主题中讨论的其他器件: TPS92560

我有两种电池电源:2节串联锂离子电池(用于48V 200mA LED)和2节12V 铅酸电池(用于36V 600mA LED)(客户要求)

我需要恒定电流输出、但当电池电压降低时、输出电流减小。

请告诉我、如何实现恒定电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、当输入电压降低时、我需要增加 ADJ 引脚上的电压、但最好的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    通常情况下、TPS92561设置为交流输入电压的高功率因数、因此您将使用输入调制 ADJ。 对于需要线路调节的直流输入、ADJ 需要连接到固定电压。 这可能足以让您实现所需的目的。

    但是、直流/直流可能有更好的选择。 如果您愿意、我很乐意提供建议、但我需要完整的电压/电流范围以及您是否需要调光(模拟或 PWM)。 但 TPS92561是一款功能强大的器件、与配套器件 TPS92560一样、它不会因直流输入而出现运行问题。

    此致、

    克林特