This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:负载调节不良

Guru**** 2319660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPA6211A1, TPS562208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597617/tps562201-poor-load-regulation

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPA6211A1TPS562208

分配的客户使用 TPS562201来提供 AB 类放大器 TPA6211A1。

TPS562201的7-11V 输入、配置为 5.4V 输出、流入 TPA6211A1、该器  件将2-3Vpk-pk 最大语音信号驱动至6 Ω 扬声器~0.5A rms 负载电流)。

TPS562201 Vout 似乎具有较差的负载调节能力 、因为在施加到放大器的正弦波低 KHz 测试频率下、有一个1V pk-pk a.c 信号似乎调制了 Vout。

根据所附的原理图、输出电容为3 x 10uF X5R 陶瓷+ 1 x 33pF C0G 陶瓷、未安装补偿。

请查看原理图 并提供建议-谢谢、

Mikee2e.ti.com/.../TPS562201-load-regulation-issue-PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    TPS562201是 一款 Eco-mode 器件、与重负载条件相比、它在轻负载时的输出电压更高。 这是由于轻负载跳跃模式下的高输出纹波。 我不确定您的应用中的器件负载电流是否较小。 您可以尝试使用 TPS562208、它是 FCCM 器件、将 BOM 更改为 TPS562201。 TPS562208在轻负载条件下具有更好的负载调节能力。 谢谢!

    我不熟悉 TPA6211A1的功能。 您能解释一下负载调节与放大器性能之间的连接吗? 这意味着什么"在施加到放大器的正弦波低 KHz 测试频率下、有一个1V pk-pk a.c 信号似乎调制 Vout。"

    谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    了解到在轻负载时纹波将增加、但为了更好地说明、我所指的1V 交流信号出现在 TPS 器件的 Vout 顶部、频率与驱动放大器的频率相同、因此是为了响应负载电流的变化 (峰值为600mA 的几 mA) -并假定与跳过操作不相关。

    我假设我们不希望 Vout 下降约1V?

    预期的环路响应时间是多少? (如果  您考虑放大器中的1KHz 音调、我假设我们是几毫秒而不是最长一毫秒)

    非常感谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我认为您是指输出纹波、而不是负载调节、对吧? 我不认为输出交流纹波可以是1V、周期为毫秒。 您可以分享您的波形吗? 此外、您能否告诉我、当您看到问题时、负载和输入电压是如何变化的。 它可能与负载瞬态和线路瞬态有关。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、如果我没有对 Anthony 进行足够清楚的描述...
    TPS562201的负载是 TPA6211A1放大器、它具有驱动扬声器的正弦波测试信号。
    在本测试用例中、TPS562201输出端的负载是一个正弦波电流波形、大约等于扬声器消耗的电流(根据客户的说法、峰值高达600mA、rms 高达200mA)。
    3.客户发现、与其稳定的5.4Vdc 输出不同、TPS 器件的 Vout 上出现正弦波纹、其频率等于施加到放大器输入端的频率(负载电流遵循此放大器测试信号输入)。
    4.由于输出纹波非常大(约为1Vpk-pk)并且在放大器测试频率下、我们可以推断稳压器的调节速度不够快、无法补偿负载电流的变化->因此负载调节诊断不佳。

    问:为什么 TPS562201的环路响应看起来不够快、无法应对相对较低的音频频率(0.3 - 8kHz)?
    和/或-您对根本原因有其他建议吗? (如果您同意原理图中的用例)

    我将尝试收集波形、但同时感谢您的评论。

    非常感谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我开始了解您的案例。 您在 TPS562201上看到的是一个变体负载(峰值高达600mA、rms 为200mA)、并且您看到了相同的低频输出纹波、其交流电压峰峰峰值较高。 正确吗? 如果是这种情况、我认为您提到的是负载瞬态性能不佳。 对于 TPS562201、由于其 DCAP2模式、其负载瞬态性能非常好。 我认为应该有其他一些根本原因。 当您发现此问题时、您的输入电压是多少。 您说输入可能会降至7V。 我还想知道输入电压是如何变化的。 如果测量了波形、请包括输入电压、输出电压和 ME 的 SW 波形。 我最好知道到底发生了什么、而不是仅仅想猜测和假设。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉、由于缺少通信、问题现已解决。

    结果是、当5.4V 输出电压和3.3uH 电感器的值实际上要低得多时、每个周期存储的能量不足。

    根据数据表中建议的典型值、将电感器更改为4.7uH。

    谢谢、此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的通知。 谢谢!

    最棒的
    Anthony