This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:我们是否可以并联 SW1&Amp;SW2以提供更高的输出电流?

Guru**** 2543270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597447/tps65400-may-we-can-parallel-sw1-sw2-to-provide-more-high-output-current

器件型号:TPS65400

你(们)好,先生

我们是否可以并联 SW1和 SW2以提供更高的输出电流(8A)?

是否有参考电路?或者是否有其他建议?

                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey

    TPS65400数据表的第60页提供了电流共享典型应用。
    并联 SW1和 SW2、并使用相同的电感器、它可以支持8A 电流。
    不要忘记将 COMP2连接到 VDDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复~
    令人很烦