This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:请根据要求建议它是否是正确的器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, LM26003, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601813/tps54340-please-suggest-if-it-is-right-part-as-per-the-requirement

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: LM26003LMR23630

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们将设计一个非隔离式降压转换器来驱动瞬态负载(关断时间200mA 和导通时间2A 期间的电流)、频率为200Hz、D=12%、Vout 上的最大可接受纹波为100mV (Vout=8V、Vin=9 - 32V)。

我们选择 TPS54340。 请建议它是否是处理此瞬态负载的正确器件。 如果没有、请选择正确的器件型号、因为设计是初始阶段、我们可以更改器件型号  

如果您有任何技术资料、解释设计问题以及处理此类负载行为的最佳方法、请分享。

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于高效解决方案、我们还建议评估以下器件 LM26003和 LMR23630。
    这两种器件都可以满足您的规格、并为您的工作条件提供可能更高的效率和具有成本效益的解决方案。

    您选择的器件当然可以满足您的应用要求。
    根据您的应用要求(解决方案尺寸、效率、成本)、有多个器件可以满足您的运行参数。

    就设计建议而言、请使用器件数据表作为您的主要来源。 如果需要进一步的帮助、还可以在其他资源中找到大量应用手册。

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电流瞬态的压摆率是多少? 如果大于100mA/us、那么在宽输入电压范围内、过冲和下冲很难低于100mV。 输出中的过冲和下冲值(也称为纹波)与额定压摆率、Cout、Vin、Vout、环路响应等相关。  

    对于宽输入电压、主要控制是电流控制模式和电压控制模式、它们的交叉频率不够宽、无法实现快速负载阶跃。

    或者、您也可以尝试添加前馈电容器以改善环路响应。(请参阅 attache2e.ti.com/.../optimize-the-loop-respond-with-the-feedforward-capacitor.pdf 中的详细信息)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。 是的、压摆率处于较高侧。 我们将在产品中使用 GPRS 调制解调器、它将提供这种瞬态负载。

    现在设计参数略有变化、现在最大输入电压可以是48V。 请推荐降压转换器的器件型号、该器件可接受48V 输入(最高可达54V)并可驱动 GPRS 调制解调器、在传输时需要2A 电流、并接受最大200mV 的纹波。

    此致
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想您可以使用 WEBENCH 选择 IC。 吹出是链路。 谢谢!

    http://www.ti.com/lsds/ti/analogue/webench/power.page?keyMatch=webench&tisearch=Search-EN-Everything#descriptionArea