This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BAT/SYS/IN 峰值电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593709/bq24250-bat-sys-in-peak-current

器件型号:BQ24250

团队、

对于 BAT、SYS 和 IN 的峰值电流额定值、我们有没有任何建议。  绝对最大值表仅列出连续、而我们还有其他充电器指定连续和峰值。  客户特别关注在极短的时间内流入电容器的浪涌电流、这超过了绝对最大连续规格。  如果我们有更多数据、请告诉我。  

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    我可以为您提供的最好电流、至少对于 IN 是最相关的浪涌电流、这是器件上 HS (Q2) FET 的逐周期电流限制。 该规格在2.6和3.8A 之间。 您可以在 EC 表中将其作为 ICBC 找到

    还请记住、充电器内置了输入电流限制功能、根据浪涌电流的持续时间、该功能可能会强制限制电流。  

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有此 IC 的峰值电流绝对最大值数据。