This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:非开关

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595571/tps61046-not-switching

器件型号:TPS61046

我们已经成功组装并测试了500多个包含 TPS61046和专业 SMT House 的 PCB。  

设计本身似乎很好、因为我们到目前为止还没有遇到任何问题。

但对于下一批300块 PCB、大约50%的 TPS61046不会进行切换。  

我们发现这有点奇怪、因为 SMT 工艺中的任何内容都未更改、也未更改任何组件。  

当使能引脚为高电平(2.5V)时、电路的输出电压大约为 Vin - 0.7V。

我们在 SW 引脚上进行了测量、与工作单元相比、该引脚未进行切换。  

我们认为问题可能是由于 PCB 上发生氧化、但使用大量焊剂并重新连接同一 IC 不起作用。

但是、在同一 PCB 上将 TPS61046替换为新的 TPS61046可以解决该问题。

您是否知道可能发生了什么、可能是什么导致了此问题?

应该补充的是、TPS61046与我们上次使用的批次相同、自上次 SMD 工艺以来大约4个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的描述和实验来看、IC 看起来是损坏的。 要确认这一点、请尝试进行这些实验
    1、使失效器件的每个引脚上的电压为 EN=H 和 L
    2.拆下与 TPS61046连接的外部元件、测量每个引脚和接地引脚之间的阻抗。 然后测量 GND 引脚与其他引脚之间的 ESD 二极管、以检查引脚的连接是否正常。
    3.仔细检查 IC 中是否存在物理损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈贾斯珀!

    关于步骤2、在测量引脚和接地之间的阻抗时、我们应该期望什么阻抗?

    在安装 TPS61046之前对其进行存储时、是否应防止其受到 ESD 以外的保护? 湿度等?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有准确的数据、但我希望它应该是高阻抗、高于100K Ω。 您可以将故障器件与正常器件进行比较。
    湿度在30%到70%以内应该是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、

    我们测量了从故障单元之一到接地的所有引脚上的阻抗。 这两个引脚都安装在 PCB 上(移除了外部组件)、通过拆焊不起作用的 TPS61046并直接测量引脚。 然后、我们将其与功能 TPS61046进行了比较。

    结论是、任何引脚上都没有明显的差异。  
    所有引脚的阻抗均大于1M Ω、阻抗在我们测量的2个不起作用单元和2个功能单元之间大致相同。  

    现在、我们完全丧失了故障...  
    我们没有更改设计、没有组件、在我们首次测试 TPS61046时基本上没有负载。  
    我们已对一些器件进行了 X 光检查、与 PCB 的连接看起来良好。  

    您对可能发生的情况还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否联系当地的 TI 质量工程师或现场支持工程师对此器件进行故障分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢贾斯珀、我这样做了、他们将在星期四返回给我。

    在我等待 TI 现场支持工程师时、您能告诉我是否以任何方式将 IC 标记为可追溯性、如批次信息或类似信息、以便我们可以比较故障器件是否与之前的器件属于同一批次?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件顶部有标记。 应标记7个字符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件上的标记是否相同;如果器件批次不同、哪个编号将不同?