This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A84:数据表与 Webench 之间不一致。 请验证如何设置3.3V 输出电压。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603948/webench-tools-tps7a84-inconsistancy-between-datasheet-vs-webench-please-verify-how-to-set-vout-3-3v

器件型号:TPS7A84

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我正在考虑在5V 输入和3.3V 输出的设计中使用 TPS7A84、并且根据数据表表3、为了使用"任意输出"功能设置3.3V 输出、您必须将100mV、800mV 和1.6V 引脚设置为 GND。 这是有道理的、因为它只需添加1.6V + 0.8V + 0.1V + 0.8V (Vref)= 3.3V 即可。

但是、当我在 Webench 上仿真此电路时(请参阅下面的链接)。 它仅显示100mV 和800mV 连接到 GND、无1.6V。 请澄清这里发生了什么、如果我对数据表有误解、或者 Webench 不正确?

设计如下: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AB0BB2AD888FA7FA

我还知道有一种方法可以使用反馈电阻器设置输出电压、但不使用 ANY 输出功能、但在工作台上没有 FB 电阻器、100mV 和800mV 引脚仍处于连接状态、因此我不认为这种情况也是如此。

感谢你的帮助!

谢谢、
Saqib Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saqib、

       感谢您报告此问题。 是的、我也 会观察到相同 的错误、这似乎是代码中的错误。  请使用目前的数据表信息、直到我们在 WEBENCH 中修复错误。

    谢谢、

    哈迪