This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:TPS23754调试

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595530/tps23754evm-383-tps23754-debug

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:TPS23754

大家好、

我在使用 TPS23754时遇到问题。 当我使用 PoE 适配器转动设备时、PoE 适配器 LED 将持续闪烁。 当我在整流器处探测时、会产生55V 脉冲。 请查看随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    您的转换器的输出端是否有负载? 如果不是、您可以尝试添加小于13W 的负载(但不能添加负载)吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    负载就在那里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    我在原理图上看不到适配器连接器、电压施加在哪里? 此外、适配器电压是否能够提供来自负载的功率(可能是适配器达到其电流限制)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    通过额定功率为802.3at 的 PoE 适配器为 RJ45供电。 请查找具有 RJ45和 rectifiers.e2e.ti.com/.../SCH_5F00_501_2D00_1_2D00_00485_5F00_B1.1.pdf 的整个 PD 控制器的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    这对我来说是一个非常关键的问题。 请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    中跨导通至55V 意味着它正在成功地执行检测。 我之所以询问负载、是因为必须至少有10mA 的电流才能保持 PSE 连接。 此外、在 PSE 开启至55V 的前80ms 内、负载不能超过13W、否则它将关闭。 闪烁的另一个原因是 PSE 因过载而达到其电流限制。 为此、我们需要查看它的端口电压和电流波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    我已连接5W 的负载、但 PoE 输出也会发生相同的闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您验证 Saurabh、您能否在检测、分类和启动期间获取 VDD-VSS 和输入电流波形? 它应与数据表的图22类似(如果 PD 和 PSE 正在正常通信)。 谢谢!