This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于宽范围隔离式直流/直流的最佳器件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5160, LM5015, LM34927, TPS2660, LM5022-Q1, PMP10506, LM5122, LMV431A, TPS2511, TPS54340, PMP9253, LMV431, TPS40170, TPS54340-Q1, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598973/best-device-for-wide-range-isolated-dc-dc

主题中讨论的其他器件:LM5022LM5160LM5015LM34927TPS2660LM5022-Q1PMP10506LM5122LMV431APMP8851TPS2511TPS54340PMP9253LMV431PMP7390TPS40170TPS54340-Q1TPS2400

大家好、我已经阅读过许多文章、以便找到最适合我的解决方案、但我仍然不知道哪一个最适合我们的要求。

我需要使用一些 LED、继电器和其他外设为微控制器供电。 需要5V 和1.4A (7w)输出的

因此、我需要设计一个隔离式电源直流/直流、该电源具有9V 至48V 的标称宽输入范围、由汽车电池(12V、24V 或48V)供电

我的列表中有:

LM5022

LM5160

LM5015

LM34927

此外、我还计划使用电子保险丝进行保护:

TPS2660

您对此选择有何看法?  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    我将回顾我们的档案中有哪些内容,并在明天之前作出答复,提出一些建议。

    您需要哪种级别的隔离?
    通常情况下、汽车设计不是隔离式的。

    对于汽车、您是否需要-Q1认证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EdWalker、

    感谢您的快速回复。

    我看到变压器中的正常隔离、因为我们的要求是2000-2300Vdc。

    我们以前的产品不是孤立的、但对于这种新的封装类型、我们认为这将是一个很好的隔离方法、以防止一些噪声、不良操作或其他情况... 但是、这可能不是必需的、也可能不推荐?

    目前、我们不需要 Q1认证、但有一种备选方案供将来使用将非常有趣。

    因此、如果您能为我们提供针对每种情况的不同选择、这将是完美的。
    对于隔离式和非隔离式、通过 Q1认证或不通过 Q1认证。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、user488831。

    我使用 WEBENCH 创建了以下设计:
    Vin9-48V、输出电压5V @ 1.4A、隔离式。
    此解决方案支持 LM5022器件。
    LM5022-Q1是该器件的汽车级版本。
        需要评估其他组件是否适合汽车使用。

    对于任何反激式控制器、附加的 LM5022设计几乎相同。
    LM5022产品文件夹包含许多参考设计、其中一些设计与您的需求非常相似。

    工具和软件选项卡 LM5022中还有一个 FlyBuck 计算器。
    它适用于 FlyBuck、FlyBuckBoost 和反激式拓扑、可根据您的输入提供多种器件选项。
      

    搜索设计的另一种方法是在我们的 TI Designs 区域:

    使用立即查找您的电源解决方案选项卡。
    输入电压为9V - 48V、最小输出电压为5V、我得到4个设计。

    设计编号 输出功率选项 标题 应用 TI 器件 输入电压(V)
    (最小值)
    输入电压(V)
    (最大值)
    输出电压
    (五)
    输出电流
    (a)
    输出
    功率(W)
    隔离式/
    非隔离式
    输入
    类型
    拓扑 最后
    更新了
    PMP10506 PMP10506.1 30W 隔离式同步反激转换器参考设计 企业交换
    通信设备
    LM5122
    LMV431A
    9. 60 5. 6. 30 隔离式 直流 反激式-同步 2015年10月7日
    PMP8851 PMP8851.1 车用 USB 电池充电参考设计 汽车
    信息娱乐系统与仪表组
    TPS2511
    TPS54340
    8. 60 5. 2. 10. 非隔离式 直流 降压-同步 2015年6月16日
    PMP9253 PMP9253.1 9V 至60V 输入、5V 输出、@ 3A 隔离型反激转换器参考设计 LM5022
    LMV431
    9. 60 5. 3. 15. 隔离式 直流 反激式-非同步 2014年2月6日
    PMP7390 PMP7390.1 双端口汽车 USB 充电器参考设计 汽车
    信息娱乐系统与仪表组
    TPS2511
    TPS40170
    9. 60 5. 4.2. 21. 非隔离式 直流 降压-同步
    USB 开关
    2012年5月14日

    基于这些结果、我建议:
    LM5022和 LM5022-Q1适用于隔离型反激式设计。
    适用于非隔离式降压设计的 TPS54340和 TPS54340-Q1。

    e2e.ti.com/.../Best-device-for-wide-range-isolated-DC_2D00_DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EdWaker、

    感谢您提供信息。

    我将使用隔离式 LM5022开始设计。

    在输入和 LM5022之间放置一个电子保险丝 TPS2660以增加保护是否是一个好主意?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于电子保险丝、它取决于 LM5022所处的系统瞬变。
    应量化预期瞬态。

    LM5022的额定电压为60V。
    您的输入电压高达48V、"额定"
    功率级分立器件的额定电压可能需要为60V、以支持48V 工作电压

    TPS2660的额定电压最高为60V、具有内部导通 FET、因此我看不到任何优势、因为它的额定电压与您的功率级相同。

    您可以考虑使用 TPS2400。
    它的额定电压为100V、可驱动外部 N FET。