This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:LM317A:V olage on "Vout" PIN if "Vin"引脚未连接至输入电压

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603944/lm317a-lm317a-v-oltage-on-vout-pin-if-vin-pin-is-not-connected-to-input-voltage

器件型号:LM317A

您好!

我对 LM317A 有疑问(精度1%):如果 LM317A 的"Vin"引脚上没有电压、但我仅在"Vout"引脚上提供电压、组件 LM317A 是否有问题?

在将 FW 下载到生产线期间、我需要执行此操作、避免将线路电源提供给我的电子板、而只需一个低压(3V3)即可对微处理器进行编程。

提前感谢您的回答。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    遗憾的是、这可能会导致问题。 如果您查看绝对最大值表、您将看到从 IN 到 OUT 的差分电压列为-0.3V 至40V。 这意味着、如果 OUT 比 IN 高300mV、器件可能会损坏。 这是由反向电流导致的、反向电流会通过不会承载大量电流的寄生路径从输出端流向输入端。  您可能能够实现两种可能的权变措施。

    1. 放置一个连接到 IN 的二极管、以便当 Vout 大于 Vin 时、二极管导通并防止差分电压超过300mV。  
    2. 在 OUT 和负载之间放置一个二极管、使其仅在 Vout>Vload 时导通、这样、当下载固件并向负载施加3.3V 电压时、二极管不会导通。 请注意、您需要增加 LDO 的输出电压、以计入二极管在正常运行期间的正向电压。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    感谢您的回答。
    我认为解决方案1更适合我、但我需要选择最大正向压降为300mV 的二极管、对吧?

    此致、
    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您可以将输出电压与输入电压的差分保持在小于300mV 的水平、这将保持内部二极管形式导通。