This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBus 长时钟扩展

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604132/bq78350-r1-smbus-long-clock-stretching

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!
客户将 bq78350与 ARM MCU 结合使用。 他认识到 bq78350 SMBus 具有大于2ms 和更长的时钟拉伸时间(在启动2ms 至8ms 之后)。 数据仅每100ms 请求一次、BMS 不充电或放电。 是否可以减少时钟拉伸时序?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    不、这是不可能的。 这是仪表的 i2c 引擎控制器的一种功能。
    谢谢
    Onyx