This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:关于未使用的端口设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604272/tps23861-about-unused-port-setting

器件型号:TPS23861

对于未使用的端口、未使用的端口是否只能设置引脚? (数据表第86页、GATEx:OPEN 和 SENx/DRAINx:GND)

是否无需更改寄存器设置? (例如、寄存器12h 可以设置为默认值、等等)

※客户希望降低 EEPROM 的负载。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    无需更改12h 寄存器的默认值。 如 TPS23861数据表的第86页所示、设置未使用的端口将意味着 PSE 将持续运行并重复检测阶段、绝不会在自动和半自动模式下继续。

    谢谢、
    Jake Smith