This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:复位环路

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602602/bq40z50-r1-reset-loop

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在使用 bq40z50-R1进行新的电池设计。 我有多个板、可以输入看起来是复位环路的内容。 FET 以大约1s 的速率关断、并通过 bqStudio 进行的通信中断、这一点很明显。 bqStudio 中能够显示的字段值表示固件的复位。

在加载.srec 的生产版本后、如果对电池组应用了负载、则复位环路会停止。 如果在卸载后发送 RESET 命令、则重置循环重新开始。

我加载了产品页面上提供的默认.srec、以尽可能删除它。 我还通过一个1k 电阻将 PRES 接地。

原理图与建议的应用原理图(4S LiFePO4)非常相似。 我已经检查了电源轨、它们看起来很可靠。

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是当前正在使用的.gg 文件。 它没有更新的 Ra 表、但如果这是问题、我会很惊讶。

    e2e.ti.com/.../URB12400_5F00_Production_5F00_Default_5F00_RevA.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    您是否有 EVM 来比较您的电路板和我们的电路板之间的行为? 这将是一个很好的起点、可以弄清您的电路板有什么问题。 如果 EVM 与您的电池和 srec 显示相同的行为、则它必须是数据闪存中的设置。 如果 EVM 不显示相同的行为、则表明电路板存在问题、您需要共享原理图进行审阅。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    我没有要比较的 EVM。 我将通过单独的电子邮件向您发送原理图。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能希望获得一个、因为这将有助于加快调试过程。
    谢谢
    Onyx